This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:CC1201如何在2fsk 上配置625kSPS

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/822693/cc1201-cc1201-how-to-cfg-625ksps-on-2fsk

器件型号:CC1201

您好,

CC1201如何在2fsk 上配置625kSPS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到使用此数据速率进行的任何测试。 您应该尝试使用与我向您发送链接的1.25 MSPS 相同的方法。 从500kbps 设置开始、并将数据速率增加到625kbps。  

    可能是 FS_DIG0和 AGC_CFG2以及偏差必须进行调整、但您必须自行测试才能查看必须更改哪些内容才能获得所需的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档 cc1201中。

    第4.5节:  

    数据速率:1250kbps 表示4GFSK 最大数据速率。

    625kbps 是否意味着2fsk 最大数据速率?

    在射频 studio7软件中,2fsk 模式下的最大数据速率为500k。

    在2fsk 模式下、我无法配置超过500k 的数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 会向您发出警告、因为500kbps 是我们测试过的最高数据速率。 由于使用4GFSK 测试了1250kbps、因此应该可以使用625kbps 2FSK、但正如前面所说的、您必须进行测试以检查性能。