This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:窄带操作平衡-非平衡变压器/ SAW 滤波器

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/821101/cc1310-narrow-band-operation-balun-saw-filter

器件型号:CC1310

是否有任何 EU 窄带集成式平衡-非平衡变压器/ SAW 滤波器可与 CC1310结合使用? 目前、我们正在使用宽带(770MHz–928MHz) Johanson 0850BM14E0016。

请参阅 此处的这篇文章 以及有关 在 EN300220下将 CC1190前端与 CC13xx 搭配使用的应用手册

具有 SAW 滤波器的 CC190前端是否是唯一实现此目的的方法?

此外、这是否被归类为低于1GHz 的窄带运行、因为 CC1310的最小 Rx 通道带宽为40kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1310不是窄带接收器。

    除了您正在使用的平衡-非平衡变压器之外、您还可以使用 SAW 滤波器。 问题的背景是什么? 它可以让您更轻松地帮助您实现所需的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在研究欧盟的 LPWAN 网络。

    确定 CC1310需要哪些硬件以及是否需要前端、从而确定 SAW 滤波器。

    我想我已经稍微混淆了一点、其中最小 Rx 通道带宽为40kHz。

    但是、与这些线程相关的是、CC1310可与窄带的 sigfox 搭配使用、且消息仅为100Hz、

    那么、它是否能够简单地工作、因为它接收到工作频带为192kHz 的所有消息?

    还是它也是调制与 D-BPSK 兼容的因素? 您 还回答过的主题中提到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是您要研究的主要解决方案、我们将不再支持 Sigfox。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道、我只是对它背后的理论感兴趣、即当我们支持它时、它是如何工作的?

    是否可能模仿15.4堆栈?

    高水平的原因是上述原因;

    "那么、它是否能够简单地工作、因为它接收到所有具有192kHz 工作频带的消息?

    还是它也是调制与 D-BPSK 兼容的因素? 您 也回答过的主题中提到的内容。"

    例如、假设希望在采用 D-BPSK 调制的15.4堆栈上镜像该消息、在200kHz 工作频段中接收多条消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们只执行了一个 TX 解决方案、其中我们"制动了"D-BPSK。 Sigfox 中的接收器要复杂得多。 我相信他们会接收到全带宽、然后使用 DSP 滤除每个通道。 在 CC13xx 上生成 BPSK 的方法仅适用于极低的数据速率(~100bps)