This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有同步整流功能的500kHz 降压

Guru**** 2794735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5145, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/822444/500khz-buck-with-synchronous-rectification

主题中讨论的其他器件:LM5116LM5145LM25145

大家好、我将制作一个具有同步整流功能的500kHz 降压转换器。 是否可以将 LM5116用作同步整流控制芯片? 如果可能、是否有相应的驱动器芯片和主 MOS 以及同步整流 MOS?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、每天都在

    根据最大输入电压的不同、LM5145 (最大75V)和 LM25145 (最大42V)是具有集成栅极驱动器的出色通用同步降压控制器。

    此致、

    Tim