This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:搜索射频信号

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/822428/cc110l-search-rf-signal

器件型号:CC110L

大家好、我尝试制作射频扫描仪、以复制一些射频干扰、例如车库门遥控器。 OOK 调制没有问题、我进行频率扫描并测量 RSSI、但通过询问我无法正确获得偏差。 即使使用具有窄滤波器的 OOK 调制来获得 ASK 信号的两个频率。 我可以使用任何工具或寄存器吗? ¿有一种方法可以知道什么是调制?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、问题是 FSK 未询问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一有效的方法是使用具有小 RBW 的频谱分析仪。 即使在某些情况下、也不是很简单、因为某些调制指数 会提供没有两个清晰峰值的频谱。