This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:可连接的器件数 ti CC1310

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/821503/cc1310-number-of-devices-that-can-be-connected-ti-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: WMBUS

大家好、

我收到以下请求、您能提供帮助吗?

########################################################################################

我们有两个项目、其中一个是使用 RS485接口读取电表、以及使用射频发送数据。

因此、我们在从端有这么多仪表。此外、我们还需要网关来读取这些从器件。

  1. 我可以在主设备(网关)端使用 CC1310、还可以读取多少个器件?

其他项目正在读取使用无线 MBUS 协议的无线水表。我们希望使用网关。此网关将使用无线 MBUS 从所有水表收集日期。

那么,我们是否可以同时使用 CC1310从站和主站?如果您的答案是肯定的,那么 CC1310可以通过无线 MBUS 协议支持多少从站? TI 是否提供免费的 wmbus 卡滞?

########################################################################################