This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:cc1125 RSSI 有效中断

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/819035/cc1125-cc1125-rssi-valid-intrrupt

器件型号:CC1125

您好!

我正在使用 RSSI1寄存器读取 RSSI 值、与数据表和用户指南中提到的相比、器件需要更多的时间才能显示有效 RSSI 值、

这在异步跳频中造成了问题、我们需要知道信号在1ms 内是否有效。

请帮助。

此外、无论  此频率上是否有信号、都会定期发出 RSSI 有效中断、请提供帮助。

发生原因。

我只需要在配置频率上有有效信号时才需要中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 FHSS 文档(http://www.ti.com/lit/an/swra482/swra482.pdf )第8页,接收节点算法。

    如何实现这一点、如果在没有信号的频率上找到有效的 RSSI。

    如果我配置 f1以及如何在 f0上具有有效的 RSSI、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么在不发送信号的通道上具有高信号电平? 您是否能够选择具有高噪声的通道、因为如果您在该通道上实际发送、 则会导致性能下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器不是频谱分析仪、它测量通带中的所有信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明 AGC_CFG0.RSSI_VAL_CNT 的含义

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否设置噪声 RSSI 阈值、就像假设我想读取-110电平以上的 rsssi 信号一样。

    是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否理解您的最后一个问题。 您能否详细说明并介绍这与您的原始问题有何关系?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此主题标记为已解决、因为我没有听到您的反馈