This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:功耗监控

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/821060/cc1352r-power-consumption-monitoring

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

您好!

借用 TI EnergyTrace 的工作原理-想知道 CC1352R (SoC 内部)可以访问直流/直流控制器;  
用户代码是否可以窥视相关的直流/直流寄存器以降低功耗水平? 我在 TRM 中查看了直流/直流部分
无法确定如何/是否可以完成类似的操作(?) 如果有任何信息/指示、我们将不胜感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看安装目录中的寄存器说明。 您可能需要进行一些挖掘、以了解哪些寄存器是相关的。

    查看 ADI_3_REFSYS

    ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53\docs\driverlib_cc13xx_cc26xx\cc13x2_cc26x2\register_descriptions

    此致、