This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:如何为 CC1350中的上升沿和下降沿定义1引脚外部中断

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/818217/cc1350-how-define-1-pin-external-interrupt-for-both-rising-and-falling-edge-in-cc1350

器件型号:CC1350

您好!

 我正在进行一个项目、在该项目中、我希望在同一引脚上使用上升沿和下降沿进行中断、
当上升沿被配置时、定时器应该启动、然后我想将下降沿配置为一个中断、
在下降沿、我想停止计时器。

请向我推荐任何解决方案

谢谢你

Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    我建议您查看"pinInterrupt"示例及其工作原理。 如果希望在两个边沿上都有中断、您可以从配置中仅使用下降沿或上升沿扩展到"两者"。 然后、在回调中、您必须检查 IO 的电平才能查看发生了哪个事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、我获得了解决方案。

    谢谢你

    Nilesh