This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:透明和同步串行操作

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/819895/cc1201-transparent-and-synchronous-serial-operation

器件型号:CC1201

我们使用 cc1201进行通信、最大速率为1.25Mbps。

如果我们不使用内部协议、 使用 MCU 通过 SPI 控制1201、则最大速率可以大于1.25Mbps?

遵循文档 “透明和同步串行操作”,如何使用它? 请 举个例子。

如果我们使用 透明和同步串行操作、cc1201的最大速率可能大于1.25Mbps?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、使用串行模式无法获得更高的比特率。