This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:读取器件型号寄存器时出现间歇性错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/816742/cc1200-intermittent-error-reading-part-number-register

器件型号:CC1200

我们有一批电路板、其中唯一的测试失败是读取 PARTNUMBER 寄存器、而不是"20"读取"BD"、您是否知道导致这种情况的原因? 我们从不读取任何其他值,只是这两个值,不幸的是,BD 是一个错误....感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以读取所有其他寄存器?

    确保对 PARTNUMBER 寄存器进行扩展存储器访问。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决此问题?

    您的所有电路板是否都报告了错误的器件型号?

    我现在要关闭此主题、但如果问题仍然存在、您可以重新打开。

    此致、