This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:片上 OAD 示例代码

Guru**** 2576035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/817797/cc1312r-onchip-oad-example-code

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

你(们)好

该项目位于 CC1310上、现在转移到 CC1312。 需要片上 OAD 功能。 但是、CC1312 SDK 中没有片上 OAD 示例代码、而 CC1310 SDK 中没有此示例代码。

您能提供帮助吗?

谢谢。

此致、

吴巴巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将包含在下周推出的3.20 SDK 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周三、新 SDK 尚未发布。 您能否分享新 SDK 即将推出的确切时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我所得到的信息中,他们发现了最后一个需要注意的问题。 不确定新日期的确切时间、很可能是另一周。