This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 430BOOST-CC110L:如何使用 RFStudio 进行配置?

Guru**** 2535860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L, MSP430FR2433, MSP430FR2422, CC-DEBUGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/818055/430boost-cc110l-how-to-configure-with-rfstudio

器件型号:430BOOST-CC110L

您好!

目前、我正在开发一款以 CC110L 作为无线 IC 的小型低成本电路板。 但是、距离确实很差(<5m)。  

因此、我购买了一些430BOOST-CC110L 并将其连接到 MSP430FR2433 Launchpad。 然而、距离仍然很差(尽管稍微好一点)(15米?)

我怀疑它与我的寄存器值有关。  

如何让 RF Studio 控制电路板?  该板上有 CC110L + MSP430FR2422。  

2.如何让 RF Studio 控制我的开发设置?  (带有430BOOST 接头的 MSP430FR2433 Launchpad)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记提一下、DEV-setup 的 RSSI 在1m 时为-60db @ 7dBm、在3m 时为-70db @ 7dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要使用 SmartRF Studio 控制 CC110L、需要使用 CCDebugger 连接到芯片的 SPI 接口(请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/swru197h/swru197h.pdf)。 为此、必须从 SPI 接口上断开 MCU。  

    有关您的电路板、请参阅 http://www.ti.com/lit/an/swra603/swra603.pdf

    此外、您还需要检查测试时的背景噪声、并查看此范围的影响: http://www.ti.com/tool/rf-range-estimator

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!  CC-Debugger 就是我要找的。 我订购了其中2个。 (也可用于测试它们是否更好地用作"主站"的 BOOSTXL-CC1120/LaunchXL-CC13)。

    今天稍后我将回顾 swra603、谢谢您的回答。

    至于背景噪声、我有一个 SDR、它位于该频率周围-30db 处。 这似乎相当... 高。 是否有更好的诊断方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您获得 CCDebugger 时、您可以使用 CONT 使用 CCDebugger + SmartRF Studio 进行测试。 并查看 CC110L 的测量值。 我还会尝试一些不同的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 肯定会尝试它。