This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:有关内部 ADC 和比较器/DAC 的更多信息

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/818407/cc1312r-more-information-on-internal-adc-and-comparator-dac

器件型号:CC1312R

我对 CC1312R 器件的内部 ADC 和比较器/DAC 有一些疑问。

ADCREF1.VTRIM 设置与 ADC 上的4.3V 固定基准有何关系?

根据 MUX2.DAC_VREF_SEL 和 DACVALUE 设置、基准 DAC 的输出电压是多少?  最小值:0V 至最大值:VREF (根据 DAC_VREF_SEL)、步长为2^8?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好像直接查看寄存器描述。 据我所知、我们没有 DAC 驱动器、这意味着使用 ADC + DAC 的最简单方法是从传感器控制器执行它。 Sensor Controller Studio ()中的帮助 提供了如何使用这些外设的最佳概述。