This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:无 RSSI 值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/816601/cc1121-no-rssi-value

器件型号:CC1121

您好,

我们有一个工作中的无线电、但 有两个突出的问题:

1.      我们无法从无线电获取 RSSI 值。 因此、我们无法指示这两种产品是否太远。

总      信号强度仅为-1.5dBm。 我们的要求是0dBm。 但这很可能是硬件设计。 我们已经在该总线中做了很多事情、但这是无法改进的。

您能提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明这两个问题? 在转发问题之前、请检查问题是否包含足够的信息。  

    1) 1)这只是问题。 他们尝试读取 RSSI 的目的是什么?

    2) 2)这没有上下文。 这是如何测量的? 从 DUT 到仪器的路径中的所有内容是否均已校准? (包括仪器)测试了多少台设备? 是否已查看硬件(原理图/布局)  

    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此 TT、因为我没有获得足够的信息来实际回答问题。