This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:Makefile Contiki NG

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/816506/launchxl-cc1350-makefile-contiki-ng

器件型号:LAUNCHXL-CC1350

大家好、

我想在 contiki 中编译我的项目、并修改了这些 makefile、因为我的项目是 contiki 3.0

C:\cygwin64\home\user\contiki-ng-mtx\arch\platform\cc26x0-cc13x0\launchpad:

CFLAGS +=-DBOARD_Launchpad = 1.

Contiki_target_DIRS += MTX_launchpad common

board_SOURCEFILES += board.c launchpad-sensors.c 发光二极管-arch.c 按钮-sensor.c
board_SOURCEFILES += ext-flash.c board-spi.c
模块+= arch/dev/ext-flash

###信号、我们可以使用 cc2538-BSL 进行编程
Board_supports_BSL=1

Board_SOURCEFILES += sensortag-sensor.c sensor-common.c
Board_SOURCEFILES += bmp-280-sensor.c tmp-007-sensor.c opt-3001-sensor.c
Board_SOURCEFILES += HDC-1000-sensor.c MPU-9250-sensor.c button-sensor.c

Board_SOURCEFILES +=干簧继电器.c 外部闪存.c 蜂鸣器.c

board_SOURCEFILES += board.c board-spi.c board-i2c.c

此路径包含在以下路径中:C:\cygwin64\home\user\contiki-ng-mtx\arch\platform\cc26x0-cc13x0\MTX_launchpad\cc1350

###将允许包含正确的 CPU makefile
cpu_family = cc13x0

###添加到源代码目录
Contiki_target_DIRS += launchpad/cc1350

Board_SOURCEFILES += rf-switch.c TX-power-driver.c

###包含通用 LaunchPad makefile
包括$(platform_root_DIR)/launchpad/Makefile.launchpad


此 makefile 文件包含在此路径 中:C:\cygwin64\home\user\contiki-ng-mtx\examples\platform-specific \cc26x0-cc13x0\190619_MTX_dome -

#文件 di configurazione del sistema
define+=project_CONF_H=\"MTX_Config.h\"

#人类选择
Contiki_project = MTX_dome
全部:$(Contiki_project)
platforms_only = cc26x0-cc13x0

#文件源 da utilizzare
project_SOURCEFILES += MTX_COAP.c
Project_SOURCEFILES += MTX_Debug.c

…………

.

Contiki_With IPv6 = 1.

# REST 引擎应使用 Erbium CoAP 实现
模块+= er-CoAP
模块+=休息引擎
模块+= MQTT

在 Cui e' prese il sistema operativo Contiki 上的 Il percorso。
Contiki =................

# Aguiunta del file Makefile.include al progetto in Cui
# sono presenti tutte le definei del sistema operativo
包括$(Contiki)/Makefile.include

但始终存在相同的问题:没有规则制定目标。

我弄错了吗?

最好

提前感谢  

非常感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重复帖子:

    请允许在这些帖子中解决问题。