This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:OFDM 可支持性

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/816164/cc1200-ofdm-supportability

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件: CC1260

大家好、

CC1200能否支持 OFDM 传输?

我在其产品文件夹中看不到 CC1260数据表。 请告诉我如何获取?
如果您也能告诉我 CC1200和 CC1260之间的区别、那就很好了。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1260支持 OFDM、而不支持 CC1200。  

    CC1260是一种简化的模拟射频前端。 在 RX 模式下、芯片的输出是直接来自 ADC 的 IQ 数据、在 TX 模式下、芯片的输入直接连接到 DAC。 用户必须实施调制解调器。 CC1260基本上是为一个客户设计的、我们没有与 CC1260配合使用的 SDK、该 SDK 需要客户具备非常高的射频知识才能构建功能系统。