This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:发送 PLL 锁定失败

Guru**** 2553380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/816074/cc1101-fail-to-send-an-pll-lock

器件型号:CC1101

多年来、我们一直在许多市场上使用 CC1101RTK。 正常运行时、芯片处于睡眠模式、唤醒进行传输时、主要有2个问题:发送 STX (启动传输)命令时、有时传输不启动。 我已经改进了 BA 检查、检查是否实际正在传输、如果不再次发送 STX 命令、这就改善了情况。 还有其他解决方法吗? 本设备可在室内使用。 在某些芯片上、自校准无法正常工作。 我使用了测试 FW、每隔10秒重新校准一次 PLL。 芯片可以正常工作数小时。 有时、自校准开始失败(没有 PLL 锁定、在寄存器中进行检查)。 当这种情况发生时、它会一直在几分钟内失败、然后可以再次出现。 由于设备可用于室内、因此无需重新校准(根据数据表第22.1章、+-40C 是限制)。 由于实际上并不需要重校准、是否可以校准一次芯片、保存 FSCAL1-3的内容并使用这些校准值(从28.2章中)。 必须针对实际频率收集 FSCAL 值)。 这是一条好路线吗? 还有其他建议吗? Mats Q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿在多个帖子中发布相同的问题。 您已经在此发布了一篇公开文章:

    相反、您应该回答该主题中询问的问题。

    Siri