This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:控制 CC1120芯片至 TX 156.525Mhz 频率。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1172719/cc1120-control-the-cc1120-chip-to-tx-156-525mhz-frequency

器件型号:CC1120

我想控制 CC1120芯片以发送156.525Mhz 频率。

数据表中的状态图显示

1.控制 Sidle 寄存器以将其置于空闲状态

2.通过控制 SFSTXON 寄存器来打开频率合成器

3、控制 STX 寄存器使能发送模式

4、设置 TXOFF_MODE = 00、使 freq.synth.calibration 处于可选状态

5.设置要输出的频率的频带频率(此时控制 FS_CFG 寄存器)

6.上的频率 TX 寄存器(扩展地址-> FREQ2)


我按照上述程序进行了寄存器控制。

寄存器名称和地址 I 控制、以及写入寄存器的值如下。

1、Silde 寄存器(地址:0x36)、写入值:0x01

SFSTON 寄存器(地址:0x31)、写入值:0x01

STX 寄存器(地址:0x35)、写入值:0x01

4、RFEND_CFGO 寄存器(地址:0x2A)、写入值:0x20 (TXOFF_MODE:TX)

5、SCAL 寄存器(地址:0x33)、写入值:0x01

FS_CFG 寄存器(地址:0x21)、写入值:0x06 (273.3~320.0MHz)

扩展地址寄存器(地址:0x2F)、FREQ 寄存器(0x0C)、0x01

因此、我没有从 CC1120获得任何频率输出

如果我对上述程序有误解、或者输入了错误的值、请告知我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将169 MHz PHY 用作 SmartRF Studio 的起点来查看您的板上是否有任何输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚您是在软件中还是通过 SmartRF Studio 执行此操作。 如果您能够使用 CCDebugger 连接到电路板、则可以使用"RF Device Commands"来查看您的序列是否正确并执行您认为应该执行的操作。  

    我想您已经在这里查看了软件示例: www.ti.com/.../swrc253