This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:15.4-Stack 868MHz ETSI 兼容5kbps SimpleLink 远距离产品

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1167476/cc1312r-15-4-stack-868mhz-etsi-compliant-5kbps-simplelink-long-range

器件型号:CC1312R

您好!

我最近发布:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1165715/cc1312r-absence-of-csma-ca-for-15-4-stack-on-868mhz-band/4385772

以确定 在欧洲868MHz 频带中实现15.4堆栈的访问方法、该频带最终为 LBT、而不是 CSMA/CA。 但是、这会导致其他有关默认 LBT 配置参数的问题、以验证 ETSI EN 300 220-2合规性。 我们使用的配置适用于5kbps SimpleLink 远距离(一个名为 APIMAC_5KBPS_868MHz_PHY_131的选项 、附带预配置的参数)、对于 CC1312R1 、其数据表第73页上有以下脚注:

(1)载波侦听可用于实施硬件控制的先听后讲(LBT)和清晰通道评估(CCA)、以符合监管标准中的此类要求。 这可通过 CMD_PROP_CS 无线电 API 获取。

在 表9-1:功能支持中、"SimpleLink 远距离"未设置为具有"载波侦听"、这让我担心、因为我在上一篇文章中得到了答案。

我还查看了一些类似的 E2E 帖子(针对 CC1352R1)、主题如下:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/950779/ccs-cc1310-how-to-determine-the-minimum-unit-of-deferral-period/3516931

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1044037/cc1312r-cca-lbt-in-simplelink-lrm-application

我的问题是:

*(确认)使用 LBT 访问方法的具有5kbps SimpleLink 远距离的868MHz 频带上的15.4-Stack?

* LBT 访问方法使用的参数的记录值在哪里?

a.     最小 CCA 间隔
B.     最短延迟时间
C.     最短延迟时间单位
D.     死区时间

*是否可以更改配置的 LBT 参数值?

此致、

Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    是否没有有关15.4-Stack 欧洲合规性的文档或声明?

    这对我们来说是一个非常重要的问题、如果有任何相关信息或 TI 联系方式、我非常感兴趣。

    此致、

    Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fel、  

    很抱歉耽误了这条线程。 在868MHz 上、5kbps Simplelink 远距离 PHY 使用 LBT。 LBT 参数在堆栈内设置、无法在应用中配置。  

    但是、为了给您提供实际的数字、我需要与 rnd 进行核对、然后返回给您。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    具体数字如下:

    数据速率 符号速率(ksps) 符号时间(us) CCA 时间(us) 延迟周期的最小单位(us) 最小延迟周期(us)
    200 Kbps 200 5. 40 1040 1040
    50 Kbps 50 20.   160 1160 1160
    5公里单反相机 20. 50 500 1500 1500

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    谢谢! 但是、表中缺少的唯一参数是死区时间、即 CCA 与数据传输开始之间的时间。 是否有可能获得该最终参数?

    此致、

    Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    测得的死区时间约为120us。  

    此致、
    SID