This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:Wi-sun 可行性讨论。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1170352/cc1312r7-wi-sun-feasibility-discussion

器件型号:CC1312R7

尊敬的 TI 专家。

我们的客户有一项要求、

它们需要100个节点、在最坏的情况下、每个节点每秒上传64字节、使用 CC1312R7的 Wi-sun 是否可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli、

    我联系了我们的 Wi-SUN 专家、他们将与您联系。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli、

    CC1312R7器件可实现100节点网络、但您能详细说明一下用例吗?  

    [引用 userid="392039" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1170352/cc1312r7-wi-sun-feasibility-discussion "]每个节点将每秒上传64字节,

    每个节点是否需要每秒向边界路由器传输64字节?

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddanth、

    很抱歉回复太晚了。

    每个节点是否需要每秒向边界路由器传输64字节?

    >>>是的,我们的客户正在进行汽车充电站应用,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli、

    100节点网络应该是可行的、但流量要求似乎相当密集。
    对于具有100个节点的网状网络、每秒从每个节点发送64个字节似乎非常重要、尤其是在具有多个跃点的情况下。

    这是一个严格的要求、还是可以将数据发送更长的时间间隔、例如每5秒发送一次?

    此致、

    SID