This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:如何使用 NRZ 解码设置同步字、使用曼彻斯特解码设置数据字段?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1173506/cc1101-how-do-i-set-the-sync-word-with-nrz-decoding-and-the-data-field-with-manchester-decoding

器件型号:CC1101

您好、朋友、

我想要解码射频数据、如下所示。 同步字位持续时间为120us、曼彻斯特数据半位持续时间也为120us。 同步字的数据为0b11110101010101011010、10。 如果我想将同步字设置为曼彻斯特、它没有15/16数据位。 如果我将 SYNC 字设置为 NRZ、则数据将被解码为 NRZ。 我需要使用软件将其传输到曼彻斯特数据。 我能否设置具有 NRZ 解码的同步字和具有曼彻斯特解码的数据字段?  或者是否有其他设置?

提前感谢您。

吴德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1101对所有内容(前导码、同步和有效载荷)进行曼彻斯特编码/解码、并且无法对其进行不同的配置。

    您需要在 CC1101上禁用曼彻斯特、并将同步字的16磅用作 SYNC:0xD558

    然后、您需要在收到数据包后对数据进行曼彻斯特解码。

    BR

    Siri