This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:错误:无法打开源文件"EasyLink/EasyLink.h"

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1172932/cc1312r-error-cannot-open-source-file-easylink-easylink-h

器件型号:CC1312R

各位专家:

我正在尝试创建中断计数器并将计数值传输到射频数据包、因此 我合并了 UART 回波、中断和射频数据包 TX 示例、但当我添加具有中断和 uartecho 合并代码的射频数据包示例时、我会遇到以下错误。

请帮助解决此问题、我需要将中断椰子写入内部 NVS、因此如果您有更好的想法 、请指导我解决此问题。

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您的问题有2个部分、您需要对中断数量进行计数并通过射频发送此中断计数。 我不知道您的具体应用、但您似乎正在使用 EasyLink。 这在最新的 SDK (6_30)中已被弃用。 我建议您从以下路径[SDK_PATH]/examples\rtos\cC1312R1_LAUNCHXL_prop_rfPacketTx 中的 rfPacketTx 示例开始

    而不使用 EasyLink。

    要将中断计数写入 NVS、您可以使用 SDK 中的 NVS 内部示例。 但请记住、应尽可能减少闪存写入次数、以实现延迟以及闪存的运行状况。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SID,对于第2部分,将在以下网址进行介绍: e2e.ti.com/.../cc1312r-lifetime-and-cycles-of-nvs-storage-in-cc1312