This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R + IPC 434MHz

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1174053/cc1312r-cc1312r-ipc-434mhz

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1352P

您好!

我是否必须使用 Walsin RFBLN2520090YC3T10、或者能否在434MHz 下使用 Murata LFB21433MDZ6F112?

因此、CC1312R1和 CC1352P 应该具有相同的阻抗!?

从哪里可以获得 Walsin RFBLN2520090YC3T10? 没有现货。

我们仅使用434MHz、不使用2.4GHz。

BR、Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个 IPC 都可用于433MHz。 在 Murata 的双频带 IPC (LFB21433MDZ6F112)中、两个滤波器彼此独立、因此只需使用433MHz 滤波器即可。

    您是否有 Walsin 的联系信息?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 因此、我们可以将 Murata 用于 CC1312R。

    是的、我有论坛联系人:Joe Yang tmyang@passivecomponent.com

    BR、Ren é