This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:CC1190是否需要屏蔽以实现合规性?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1173829/cc1190-is-shield-required-for-cc1190-for-compliance-purposes

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: CC1312R7

我将 CC1190与 CC1312R7搭配使用、并想知道出于 RF 合规性的原因是否需要射频屏蔽。  我看到 TI 开发板有屏蔽层。  如果不需要、是否有任何文档显示了使用此类屏蔽的射频性能增益?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、辐射3. 谐波在没有屏蔽的情况下会过高。 没有屏蔽的谐波电平不在任何文档的涵盖范围之内。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有   输出功率大于20dBm 的设计、我们通常都有一个屏蔽层、通常是一个4层 PCB 设计、以满足法规的辐射要求。  

    此致、

      Richard