This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Wi-sun 比较

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1174120/cc1312r-wi-sun-comparision

器件型号:CC1312R

您好!
您是否有比较文档 Lora<->Wi-SUN? 客户希望在1.2km 的范围内连接多达5000个外部器件。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我们没有比较文档来比较这些技术。 但是 Wi-SUN Alliance 网站上有一个文档比较了这些技术的概述。

    https://www.wi-sun.org/wp-content/uploads/Wi-SUN-Alliance-Comparing_IoT_Networks-r1.pdf

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、
    Wi-sun 是否可用于具有多达5000个节点的网络?
    我看到一台路由器最多可支持300个节点:
    https://www.rfwireless-world.com/Terminology/Benefits-or-Advantages-of-Wi-SUN-technology.html
    那么您需要5台路由器、对吧?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我们的 Wi-SUN 解决方案的边界路由器可处理其 Wi-SUN 网络中多达100个路由器节点。 这受边界路由器上 RAM 大小的限制。   

    要支持5000个节点,您需要50个网络(50个边界路由器,每个都托管一个包含100个路由器节点的 wisun 网络)。 另外、请注意、边界路由器之间的通信未在 Wi-SUN 规范中定义、需要由应用处理。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    每个边界路由器最多有100个节点的限制是我们的路由器上的一个限制、对吧? 您认为具有大 RAM 大小的边界路由器(可能是具有 DDR RAM 的 Sitara 处理器)可以处理5000个节点吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    在 wisun 规范中提到了1000个节点的网络规模。 因此、规范本身不会限制网络大小。 如果 Sitara 处理器用作边界路由器、则理论上应能够支持数千个节点。 但我们没有用于它的软件、客户需要自行实施。  

    此致、

    SID