如果您在非信标模式下配置15.4传感器示例应用、则在空闲时消耗大约1.4mA 的电流、据我所知、几乎所有这些都来自 UART、评估板组件、仍连接的调试器等 根据以前的经验、如果您将所有这些剥离、则在1uA 左右的电流下会怠速运转。
如果我将配置更改为跳频、则空闲时的电流消耗约为7.5mA、跳转约为5mA。 这似乎是完全错误的。
我从一个现有产品开始、以前的旧堆栈版本在6.10之前、与基于 DMM BLE + SubGig 传感器示例的自定义固件搭配使用时效果很好、但使用6.10版时、 现在是6.20、当15.4配置为跳频模式时、空闲时的功耗会跳转5mA、甚至无需堆栈加入。 如果我没有初始化15.4堆栈或在非信标模式下设置、我将实现预期的功耗。
有什么想法、这里可能会发生什么情况?