This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:在基站上使用同线性偶极。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1174741/cc1310-using-a-co-linear-dipole-at-the-base-station

器件型号:CC1310

您好!

我们在电池供电的现场单元中使用 CC1310与紧凑型螺旋天线、而在基站天线选择中使用 CC1310更加灵活、因为它们不受尺寸/功率限制。 我们已经尝试了5dBi 共线性偶极: https://www.digikey.co.uk/en/products/detail/nearson-inc/SG1019NM-915/7402746 、但性能仅略优于短粗单极。 这两个天线都是50R、因此未应用匹配、仅应用一个直流阻断电容器。

我们使用来自 cc1310差分输出的标准平衡-非平衡变压器和滤波器转换为单端输出、但通常偶极点由平衡输出驱动。 是否有推荐的用于将偶极天线与 cc1310结合使用的原理图?

在没有大小/功率限制的情况下、您是否有任何有关最佳性能的具体建议?  

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    大多数偶极天线将是"平衡套管"偶极或"同轴"偶极。 即、它们将具有一个集成平衡-非平衡变压器、用于将单端信号转换为差分元件天线。

     

    对于便携式产品而言、具有大天线增益没有太多好处、因为法规通常规定了最大传导功率级别和最大天线增益。

    例如、在欧洲、14.0dBm 传导输出功率是大多数"868MHz"频带允许的最大功率、天线增益为2.15dBi。 如果天线增益增加到4.15dBi、则最大传导功率不应超过12.0dBm。

    此致、

      Richard