This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:TI 是否支持 SubGHz 上的 Thread。

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1175144/cc1352p-does-ti-support-thread-on-subghz

器件型号:CC1352P

您好!

我拥有的 Thread SDK 在2.4GHz 上运行、有一种方法可以让 Thread 在 SubGHz 上运行。

谢谢

Ramesh。