This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:WiSUN 风扇重新连接问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1176725/cc1312r-wisun-fan-reconnection-issue

器件型号:CC1312R

大家好、我希望大家都能做得好。

我正在尝试开发一种智能仪表应用、计划将 TI WiSUNFAN 堆栈与 CC1312R 系列配合使用。

我创建了一个 BR:border 路由器(ns_br_src 示例)和 rn:router 节点(ns_CoAP_NODE_src 示例)、并且能够使用 Spinel python 脚本(控制 RN 上的红色 LED)进行通信。

我在安装过程中遵循了这篇文章: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEC7OIp.3CPq3lrOwxTFog__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST

但我遇到了一个问题:

1) 我 的 BR 与 我的 RN 连接、而如果我关闭了 BR、RN 绿色 LED 仍保持稳定的形式(应该在断开状态闪烁)。

之后 、即使我再次打开 BR 并使用 Spinel CLI 启动栈、RN 和 BR 也会相互连接。

2) 与上述情况相反、如果我关闭 RN、BR 将始终显示它连接了1个器件(通过自旋"连接的器件"进行检查)。

因此、我无法理解 Wi-SUN 的重新连接逻辑。

我使用 TI SDK "simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03"中提供的示例、因为它具有"CC1312R7 launchpad"。

如果有人能引导我走上正确的道路、那将会大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我想您看到的只是 Wi-SUN 堆栈断开延迟。 当 RN 停止响应来自 BR 的数据包时、BR 仍将等待大约15分钟、然后它正式认为 RN 已离开网络。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这回答了我的第二个问题。 第一点是、它是网络外的 BR、这一点又如何呢?

    现在我有一些问题:

    1) RN 何时正式考虑 BR 已离开网络。 这两种类型的节点是否都实现了15分钟的等待时间?

    2) 如果另一个节点(已关闭)在15分钟的等待时间内再次启动、它是否必须连接到它?

    3) "15min (15分钟)"时间可编程吗、我可以在源代码中更改它吗? 如果是、请指导我了解代码片段