This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Simplelink SDK 6.30中缺少文件?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1172886/cc1312r-missing-files-in-simplelink-sdk-6-30

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尝试从 MacOS 上的 CCS 12.1在 SysConfig 中添加 Execution Graph、我得到以下结果:

是否有权变措施?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能也是相关的、不想创建太多的线程。 每次我连接到目标时都会发生这种情况。 我可以再次点击"Connect"按钮、但这里有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    CC1312R 项目不支持执行图。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。 您是否能够在有活动调试会话时打开 ROV? 哪些视图可用?

    您正在使用哪个项目?

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    这是 sensor_oad_onchip。 当我启动 ROV 时、我最初会收到此消息、但请注意、"Connect"按钮仍在那里。 再次按下该按钮似乎会启动 ROV。

    话虽如此、我无法使附加图形正常工作、也无法监控堆内存。  

    我在其他方面看到的情况如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="161780" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1172886/cc1312r-missing-files-in-simplelink-sdk-6-30/4414990 #4414990">这是 sensor_oad_onchip。 当我启动 ROV 时、我最初会收到此消息、但请注意、"Connect"按钮仍在那里。 再次按下该按钮似乎会启动 ROV。[/报价]

    我用 CC1352上的相同示例重现了这种行为。 如您所述、再次按下"Connect"按钮似乎可以正常工作。 我尝试了其他一些基本驱动程序示例、这些示例似乎正常工作。

    由于我无法在我的 Windows 计算机上重现、因此它看起来确实是由 macOS 特定的

    我将为此文件一个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1172886/cc1312r-missing-files-in-simplelink-sdk-6-30/4430050 #4430050"]我将为此文件提出一个错误

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10944