Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
要为 CC1312R1编译现有工程(使用 SDK4.40) 以便在 新的 CC1312R7上运行,必须更改什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否更详细地解释一下 CC1312R1和 CC1312R7之间的区别以及使 SDK 4.40与 CC1312R7不兼容的存储器大小。
遗憾的是、CC13x2 SDK 4.40和 CC13xx SDK 6.x 之间的差异非常大、CCS 和 SysConfig 支持的现有工程迁移非常糟糕、没有详细的文档说明。 因此、将一个不重要的项目(>20k LOC)提升到新的 SDK 是一项艰巨的工作、它需要大量的时间预算(在软件开发中、时间总是很少)。
我恐怕我们没有这方面的指南,这不是我们能够支持的任何东西:
从 CC13x2R7的迁移指南中:
"移植 CC13x2x7或 CC26x2x7的软件示例
CC13x2x7或 CC26x2x7与各自的 CC13x2x1或 CC26x2x1器件引脚兼容、功能相同、但具有额外的352KB 闪存和额外的64KB RAM。 但是、目前无法使用 硬件视图 工具来更改使用 CC13x2x1或 CC26x2x1将项目的器件类型更改为 CC13x2x7或 CC26x2x7。 强烈建议开发人员导入包含目标器件正确设置的工程、并相应地移植堆栈应用。"
Siri