Thread 中讨论的其他器件:CC1352R、 SysConfig
您好!
我正在尝试通过 SPI 进行通信。 我从 SPI 主器件示例(spimaster_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang)开始、并尝试对其进行修改、使其满足我的需求。 但我无法使其正常工作、CS 线路在每个字节后失效。 但是、在交易期间、我需要 CS 线路处于低电平。 如何实现这一点?
波形如下所示。
帧格式:SPI 模式极性0相位1

但我需要这样的结果:

此处:在读取操作(事务?)期间 CS 为低电平 这正是我需要的。
我尝试了所有 SPI 帧格式:
- SPI 模式极性0相位0
- SPI 模式极性0相位1
- SPI 模式极性1相位0
- SPI 模式极性1相1
- TI 模式
- 微线模式
没有成功。
我正在使用:
- CCS 12.
- TI RTOS
- CC1352R
- CC13x2 SDK
提前感谢
此致