This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:CC1020 VDD 上升时间规格是什么?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/570319/cc1020-what-is-the-cc1020-vdd-rise-time-specification

器件型号:CC1020

我们的产品包含一个具有板载 CC1020的器件、当我们增加板载去耦时、在稳压器之前、器件会在一段时间内保持无响应。

是否需要 VDD 上升时间来确保 CC1020正常上电? 我在数据表中没有看到任何提到要求的内容。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    抱歉、CC1020没有 VDD 上升时间要求。

    不确定"无响应"是什么意思。 没有 POR、芯片将处于未知状态、直到主寄存器中的 RESET_N 位被清零。 您是不是说在给稳压器初级侧加电后、您一段时间内无法复位芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sverre、您好!

    我们实际上使用的是射频模块、即包含 MSP430和 CC1020的 Coronis Wavecard。 有一个复位监控器在上电时将 MSP430复位、在2.4V 电压下、还有一条线路我们可以拉低以复位 MSP430、但我们注意到 CC1020没有复位引脚、因此我对 VDD 上升时间提出了疑问、目前大约为2秒。

    我们使用最大连续电流为80mA 的单节锂电池为该板供电、因此对于尖峰传输电流消耗、我们添加了一个外部电容器、我们还使用另一个配有相同电容器0.1f 的 Coronis 产品。 因此、在我们的设计中添加了相同的电容器。

    问题是、电容器在加电时充电大约需要2秒钟、整个单元没有响应、因此我们开始进行一些挖掘。 由于复位监控器和复位引脚、MSP430似乎应该已启动并运行、但我们没有从该单元获得串行通信。 然后、我假设 CC1020可能被困在 limbo、然后 MSP430一直在尝试与 CC1020通信、一直处于一种状态、因为没有 CC1020 (??)就没有机会继续下去了。

    这是所有的猜测、因为我们无法从制造商那里获得有关细节的任何帮助、他们是这些公司中的一家、已经被多次买卖、很难与任何知道怎么做的人取得联系。

    我们是否可以从不同的角度来解决问题? 假定最大 Tx 功率、CC1020是否有最大电流消耗值、我们是否可以为峰值电流消耗计算新的电容值、或者这在很大程度上取决于他们在 CC1020上设计的协议?

    感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    很抱歉耽误你的回答。 一直在深入研究旧的 CC1020特性数据、在-40C 时、3.6V 电源电流、当 PA_POWER = 0xF0时、电流为37mA。 这是在处理角上测量的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sverre、您好!

    感谢您花时间为我看这个问题、我很喜欢。

    很抱歉、我不是很关注您所说的话、您能再详细一点吗?

    老实说、我不熟悉这些规格、因为我过去不必研究这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1020 (或我们的任何半导体无线电)是在由硅制成的晶圆上逐步创建的、分为多步照片平版印刷和化学处理步骤。 这些步骤中涉及有限容差、这将影响最终的芯片性能。 在制造商工厂、可以有意将处理参数偏斜到生产过程中可能发生的极端角落。 当我们确定芯片的特征时、我们测试典型器件以及边角器件。 将有一个或多个角具有比典型器件更高的输出功率和 TX 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sverre、现在我了解了您发布的规格。