我们的产品包含一个具有板载 CC1020的器件、当我们增加板载去耦时、在稳压器之前、器件会在一段时间内保持无响应。
是否需要 VDD 上升时间来确保 CC1020正常上电? 我在数据表中没有看到任何提到要求的内容。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sverre、您好!
我们实际上使用的是射频模块、即包含 MSP430和 CC1020的 Coronis Wavecard。 有一个复位监控器在上电时将 MSP430复位、在2.4V 电压下、还有一条线路我们可以拉低以复位 MSP430、但我们注意到 CC1020没有复位引脚、因此我对 VDD 上升时间提出了疑问、目前大约为2秒。
我们使用最大连续电流为80mA 的单节锂电池为该板供电、因此对于尖峰传输电流消耗、我们添加了一个外部电容器、我们还使用另一个配有相同电容器0.1f 的 Coronis 产品。 因此、在我们的设计中添加了相同的电容器。
问题是、电容器在加电时充电大约需要2秒钟、整个单元没有响应、因此我们开始进行一些挖掘。 由于复位监控器和复位引脚、MSP430似乎应该已启动并运行、但我们没有从该单元获得串行通信。 然后、我假设 CC1020可能被困在 limbo、然后 MSP430一直在尝试与 CC1020通信、一直处于一种状态、因为没有 CC1020 (??)就没有机会继续下去了。
这是所有的猜测、因为我们无法从制造商那里获得有关细节的任何帮助、他们是这些公司中的一家、已经被多次买卖、很难与任何知道怎么做的人取得联系。
我们是否可以从不同的角度来解决问题? 假定最大 Tx 功率、CC1020是否有最大电流消耗值、我们是否可以为峰值电流消耗计算新的电容值、或者这在很大程度上取决于他们在 CC1020上设计的协议?
感谢您提供的任何帮助。