This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPWAN

Guru**** 2554250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/570916/lpwan

主题中讨论的其他器件:CC1125CC1120CC1310

你好。

目前、全球代表性的无线通信标准是 Sigfox 和 LoraWAN。

Sigfox 说、只有一个 sigfox 网关可以管理超过100万台设备。

TI 仅通过了 Sigfox 对 CC1120和 CC1125的认证。

我的问题如下。

我们是否可以使用 CC1310作为替代方案?

2. TI 没有 LPWAN 标准吗?

3. TI 是否有这样的大容量网关?

很抱歉在没有系统的情况下询问了许多问题。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 e2e.ti.com/.../560109中的讨论
    不是、TI 没有 LPWAN 标准。
    我知道、TI 没有这样的 GW 解决方案参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonsalez、

    TI 的15.4堆栈可用于 LPWAN 实施: http://www.ti.com/tool/ti-15.4-stack

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    @Leonard 可以使用 TI 15.4 Stack 管理 SIGFOX 等大容量网关。 我记得、单个 TI 15.4 Stack 收集器只能在启用安全功能的情况下管理多达50个传感器节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gonsalez、

    如果您访问 Sigfox 网站、您将看到 CC1310: https://partners.sigfox.com/products/cc1310-launchpadtm-development-kit  

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄  

    是的、正确的是、每个网关的节点数较低。  

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我听说 CC1310 Launchpad 已通过 Sigfox 认证、并将广泛分布于物联网节点。

    Excelue me、TA12012。 让我向您提出一些问题。

    我知道 TI 有许多与 Sigfox 搭配使用的产品。

    但 Sigfox 协议非常简单。

    是否可以使用此功能构建完整的 AMI 系统?

    例如计费系统、预付款、远程控制等

    如果可能、 TI 的培训师是否能够在您的现场使用该解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 TI 有许多与 Sigfox 搭配使用的产品。

    • 是的、我们已经与他们合作了一段时间。

    但 Sigfox 协议非常简单。

    • 是的、在我们的 MSP430和 CC1310 (ARM)解决方案上、闪存约为24kB

    是否可以使用此功能构建完整的 AMI 系统?

    • 是的、我听说有几位客户在考虑这一点。

    例如计费系统、预付款、远程控制等

    • 是的、这应该起作用。

    如果可能、 TI 的培训师是否能够在您的现场使用该解决方案?

    • 不确定您要问什么。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 TA。
    我的意思是、我们可以使用您的解决方案、例如可定制的 ti15.4-stack-SDK。
    此致。