This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:CC1350STK:CC1350STK BOM/参考 设计

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/570600/cc1350stk-cc1350stk-cc1350stk-bom-ref-design

器件型号:CC1350STK

我的设计基于 CC1350STKEU ,不带传感器(仅需要 MPU92-9250)

 在 CC1350STK_EU 的 BOM 中,有些项目是 DYN,如:A1、A2、BAT+1、BAT+2、...

我对 TI CC1350STK_EU 和 CC1350STK_US 进行了测试、我的项目正常(我使用868 MHz);

请帮助我使用 BOM 文件中的 DYN 项目,如 TI CC1350STK_EU (我们的频率为868MHz),因为 我需要组件的部件号,

进行测试。

此致、

Ardy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要(CC1350STK_EU)的值:

    C1、C10、C21、C22、
    R10、R24、R23?

    此外、868?的 A1和 A2 PCB 天线
    (2.4 A1为 AN043?)。

    此外,PCB 目录中的 CC1350STK_1_4_Layout 和其他文件是哪个 CC1350STK_EU 或 CC1350STK_US?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BOM 中的 DNM 不安装/未使用组件。

    A1、A2、A3对于 EU 和 US 具有不同的值、请参阅 BOM 列表或原理图。 欧盟和美国版本之间的唯一区别是天线匹配此天线具有低带宽、不能同时覆盖欧盟和美国频带。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ter:
    谢谢。

    但是,PCB 目录中的 Gerber &和其他文件是哪一个 CC1350STK_EU 或 CC1350STK_US? 因为我认为 PCB 天线是基准?

    谢谢 agin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欧盟和美国之间只有 A1、A2和 A3值不同、布局相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Agin ter、
    最后一个问题:
    在我们的设计中、我们需要3AX 加速器、
    如果我们使用 MPU-9250、则只能在 MPU 上启用3AX 加速器、
    或者更适合替换为3轴加速器吗?
    建议使用具有相同尺寸的3轴加速器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道。 您必须使用 InvenSense 进行检查。