This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310的优势是什么?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/570310/cc1310-what-is-the-advantage-of-cc1310

主题中讨论的其他器件:SimpliciTICC1310

大家好、整个团队。

我已经读取了 ZigBee 和 SimpliciTI 的数据。

我将这些协议与 cc1310-stack-sdk.2.0.1进行了比较。

Zigbee 说、即使节点超过400、也没有问题。

SimpliciTI 还可以有多达 cc1310-stack-SDK 的节点。

当然、CC1310在硬件方面具有许多优势。

闪存更大、RAM 更大。

但是、用于应用这些特性的软件比之前的软件差得多。

我无法实现新 CC1310软件堆栈的确切含义。

CC1310在软件方面的优势是什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1310只是一款低功耗射频 SOC、TI 提供了一些基本射频驱动器和示例。 如果您需要使用网状网络、可以考虑 Contiki 6LowPAN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为有一些我不知道的东西。
    我知道 CC1310不能用于网状网络。 因为 CC1310没有网状网络软件堆栈。

    如何在6LoWPAN 中使用 cc1310。 TI-15.4-Linux-gateway 表示它们构成星形网络拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我回答的,您可以运行 Contiki 6LoWPAN ( github.com/.../contiki )以实现网状网络功能。 TI 15.4 Stack 与6LowPAN 或 Contiki 无关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是、在 contiki 操作系统中、有一个用于 CC1310网状节点的软件。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Contiki OS 支持6LowPAM 网状网络。