This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:TELEC 证书

Guru**** 2573035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/570024/cc1101-telec-certificate

器件型号:CC1101

此器件型号(CC1101)是否具有 TELEC 认证? 这在日本使用。 我还需要知道该部件距离部件3m 时的场强是多少、更确切地说是35mV 还是更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片本身没有证书。 a 假设您要在 T-108下使用它? 您希望使用哪些通道和哪些输出功率?

    场强取决于芯片中编程的输出功率和天线增益。 要获得低输出功率、始终可以设置低输出功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将其设置为5bB、但测量的输出为-30dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -您是测量传导还是辐射?
    这是否在您的定制硬件上? 如果是、您能否发布原理图? 如果您不想在开放论坛上共享、请向我发送朋友请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是定制硬件。 测量的-30dBm 功率是辐射距离@ 1米。 功率设置为+5dBm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是传导输出功率?

    BTW、您使用什么测量输出功率? 请注意、CC1101上的 RSSI 的饱和值约为-30dBm。