This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350低于1GHz 和 BLE 双模查询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/570062/cc1350-sub-1-ghz-and-ble-dual-mode-enquiry

主题中讨论的其他器件:CC1350CC1350STK

您好!

我们目前正在使用 DevPack 开发 CC1350STK、需要同时运行可连接的 BLE 和低于1GHz (不是 rfWsnDmNode 示例)。 但是、我们最近通过论坛 Q & A 发现、这与 CC1350无关。 我们认为这是可能的、因为 TI 将其作为世界上第一个双频带进行广播、所以我们认为、实现这一目标的主要目的是允许同时运行这两个双频带。 我们确实意识到、可以在两种模式之间切换、并在两种模式之间共享数据、但由于缺乏并发性、我们意识到无法实现我们期望的目标。

例如:如果器件当前处于低于1GHz 模式、则无法使用移动应用切换至 BLE、因为器件的 BLE 将完全关闭、因此无法从移动设备连接到。

以下是我想问的主要问题:

1.在 CC1350上实施并发双模可连接 BLE +低于1GHz 是否真正"无法实现"?

2.如果可能,TI 何时发布了一个将演示此类双模用法的示例?

3.如果无法实现,您有哪些建议可供我们实施包含 BLE 和低于1GHz 的系统?

4.如果"路线图不在公开论坛上讨论",我们如何或谁可以联系,从新西兰获得有关这一问题的更多信息。

此致、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Anan Thonglam"]1. 在 CC1350上实施并发双模可连接 BLE +低于1GHz 是否真正"拥有" ?[/QUERP]

    在 CC1350上实现双模连接 BLE + Sub1Ghz 是不可能的。 我不确定您所指的是什么问答、但他们可能是指正在使用的软件。 限制是闪存可用于代码空间。 由于代码大小、可能无法连接 BLE + 15.4Stack。 根据 专有射频协议所需的代码空间、可以连接 BLE +专有射频。

    但是、目前没有展示如何 同时使用已连接 BLE 和 Sub1Ghz 的软件示例。 正如您在第4季度指出的、无法在此论坛上讨论 SW 路线图。 为此、您需要联系您所在地区的 TI 代表。

    Tc。