This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200 SPI 配置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/569672/cc1200-cc1200-spi-configuration

器件型号:CC1200

您好!

在我的设计中、我使用 SPI 线路将 CC1200连接到 MCU。
我看到、如果我不在 MISO 线路上使用上拉或下拉电阻器(MCU 是主器件)、则在启动或睡眠命令后会额外消耗300uA 的电流。

问题是、是否可以使用下拉电阻器?
我还需要配置其他什么吗?

谢谢、
Shachar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在开始查看上拉电阻器之前:GPIO1按原样共享、并共享 GPIO。 GPIO 的默认状态为 HIGHZ。 (请参阅《用户指南》中的3.4)由于 MCU 侧的引脚未定义、这可能会导致更高的功耗。 当 SPI 接口不使用时、尝试将 GPIO1设置为默认值以外的值来定义此引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCU 引脚配置为输入。 如果我不需要 GPIO1上的任何 GPIO 功能、是否可以使用内部 MCU 下拉电阻器来定义该引脚上的电平?
    还是有另一种更好的方法来最大程度地降低电流消耗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想、如果在不使用 SPI 接口时将 GPIO1定义为"0"或"1"、您将节省功耗。 内部上拉电阻将消耗电流。