Other Parts Discussed in Thread: CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 您好!
在我的设计中、我使用 SPI 线路将 CC1200连接到 MCU。
我看到、如果我不在 MISO 线路上使用上拉或下拉电阻器(MCU 是主器件)、则在启动或睡眠命令后会额外消耗300uA 的电流。
问题是、是否可以使用下拉电阻器?
我还需要配置其他什么吗?
谢谢、
Shachar