This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310 &放大器是否有任何演示代码;CC1350运行1.5Mbps 数据速率@433M

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/569003/cc1310-is-there-any-demo-code-of-cc1310-cc1350-running-1-5mbps-datarate-433m

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1350

尊敬的 TI 工程师:

是否有运行1.5Mbps 数据速率 @433M 的 CC1310和 CC1350演示代码?或者如何在 TI-RTOS 演示代码中修改每个测试项目的射频以满足1.5Mbps @433M 要求?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种模式尚未正式发布、因此没有发布示例。 如果您需要立即开始使用此模式、请联系您当地的 TI 代表。

    此致、