This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:CC430F513x 芯片

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/569632/cc430f5137-cc430f513x-chip

器件型号:CC430F5137

团队、

 

有人要求我在现场帮助解决使用此芯片的客户产品在现场出现故障的问题。

 

故障装置的症状在 Vcore = 0V 时始终相同

 

该装置由纽扣电池供电、拆卸和重装时始终能恢复设备。 或者、芯片响应其复位引脚上的脉冲。

 

电流漏极在 Vcore = 0V 期间保持低电平、并且与能够通过复位脉冲恢复运行的器件组合在一起表明它不处于任何锁存状态。

 

从理论上讲、我们使用的芯片版本不能选择将 Vcore 置于0V、但实际情况却是如此。

 

您以前是否听说过类似的症状、如果是、您是否知道任何变通办法?

非常感谢、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这听起来更像是 MSP 问题、而不是射频问题。 如果这是与芯片的 MSP 部分相关的问题、应将其发布在 MSP 论坛中。

    我看不到他们在您的帖子中看到的实际问题的任何描述?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我曾辩论过将它放置在哪个论坛中。 遗憾的是、这是我们提供的所有信息。

    我将把它扔给 MSP 论坛、让大家对它有更多的关注。 可能还有其他一些输入...

    谢谢、
    是的