This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200 RSSI 状态字节解释

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/568605/cc1200-cc1200-rssi-status-byte-interpretation

器件型号:CC1200

您好!

我找不到附加的 CC1200 RSSI 状态字节的解释。。。 它是等效于 RSSI1寄存器值还是 不同? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、它等效于 RSSI1寄存器值。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、PM。 如果我使用此代码从附加的 RSSI 字节中获取 dBm 值(而不是读取 RSSI1)、我是否正确?

    int Read8BitRssi (void){
    uint8 rssi2compl、rssiValid;
    uint8 rsisOffset = 102;
    INT8 rssiConverted;
    
    //从 RSSI0
    cc112xReadSpiReg (CC112X_RSSI0、&rssiOffset = 102)读取 RSSI0有效的 RSSI;//如果
    
    
    
    
    从 RS112xI 寄存器读取为0xsisi1、
    
    则为0xssiRsisiReg 1;/cc1 rssi1 rssiRsisiRsisiRsisiRsisi1;/rssiRsisi1 (如果从 RS1)读取为0xsisi1) rssi1、则为0xssi1 rssi1 rssi1 rssi1 rssi1 rssi1 rssi1
    
    
    //返回0,因为新值无效
    ,返回0;
    } 

    (来源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对我来说似乎可以。

    谢谢、
    PM