This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-CC1190EM 915MHz 1.2低输出功率问题。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/568440/cc1101-cc1190em-915mhz-1-2-low-output-power-problem

我将使用两个安装在两个 SmartRF04EB 1.9评估板中的 CC1101-CC1190EM 915MHz 板。

它们都有3.3V 2A 外部电源、连接到0v 和3.3V、并连接 OUT 和 IN。

我使用 Smart RF Studio 7将其中一个配置为连续传输、将另一个配置为连续接收。

当设置为1.2Kbps 和26dBm 时、发送3.3V 电源仅读数为130mA、而不是348mA。

接收 RSSI 时间图显示了稳定的-20dBm、远低于我的预期。

对于发送板和接收板、PA_EN 和 LNA_EN 和 HGM 信号均可进行正确测量。

读取上述值时、发送板和接收板之间的视线距离为26'。

接收板是可移动的、通过范围检查可得出一个与已知源的15dBm 相似的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../swra361a.pdf:

    请查看图4.10。 这表明 RSSI 达到饱和。 如果您想将 RSSI 与已知源进行比较、您可以通过衰减来执行此操作、也可以增加距离、使 RSSI 低于~-40dBm 以避免饱和。

    您是否已按照6.2中的说明连接到电源? 如果您已连接输入和输出、则表示未按所述连接电源。