This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 433MHz 工具

Guru**** 2386520 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1200DK, CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/567972/433-mhz-tools

主题中讨论的其他器件:CC1310CC1200DKCC1200

我正在开发基于 CC1310器件的传感器网络。 我已经有五个 CC1310DK 和一些适用于433MHz 的定制板。 遗憾的是、TI 仅为 Launchpad 而不是 DK 重新调整了15.4堆栈、迫使我购买 Launchpad。

此外、为了使用监听器、我必须购买 CC1200DK、或者是否可以使用 CC1310DK 制作一个? 是否有办法使用 CC1200DK 制造433MHz 监听器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caio、

    不应强制您购买 LaunchPAD TI 堆栈可移植到任何基于 CC1310的硬件、因此创建新的电路板支持文件以使您能够使用 DK 并不困难。

    我们正在为 TI 堆栈开发更好的嗅探工具、但路线图尚未完全定义、因此我无法提供有关新工具功能时序的更多详细信息。

    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 sunmaysky.blogspot、tw/.../how-to-porting-collector-example-in-ti.html 、其中显示了如何将 TI-15.4 Stack 中的收集器示例从 CC1310 LaunchPad 移植到 CC1310DK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    然后、我将使用 CC1310DK。 关于监听器、您是否建议我购买 CC1200软件狗? CC1200DK?