This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310远距离模式应用

Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/567900/cc1310-cc1310-long-range-mode-applicaton

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190

您好、先生、

请帮助我们设置 CC1310 + CC1190 在传输距离:3km、数据速率:9.6Kbps 时的工作速度

非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 SmartRF Studio 中、调整符号速率和偏差(保持相同的比率)

    调整 DSSS 以获得所需的数据速率(请参阅 e2e.ti.com/.../1962428)