This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125 -频率误差

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/568033/cc1125-cc1125---frequency-error

器件型号:CC1125

您好!

我设计了一个采用 CC1125的 PCB 作为所示的参考设计(TXO 40MHz - Epson)。

我制作了5块 PCB、其中4块的频率误差为 fin (~300Hz)。

仅在1个 PCB 上、误差约为2KHz。

您是否知道为什么会这样?

*软件是相同的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您并未说明您的工作频率、但假设为868MHz、2kHz 偏移为2.3ppm。 TCXO 的规格是多少?

    射频将始终与频率基准直接相关、在本例中为 TCXO。 如果基准电压关闭1ppm、射频将关闭1ppm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉-我使用了 tg5021cg - 40MHz 和169MHz。 我更换了 TCXO、它仍然是一样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来有点奇怪。

    您是否能够测量确切的 TCXO 频率并发布射频频率测量图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明天就要做
    但它看起来与有效的 PCB 一样。
    感应线路上的其他电容器是否会影响频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TCXO 来说、TCXO 输出端的电容只会影响波形部分、而不会影响频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    我用新的 TCXO 替换了它、但仍然是一样的...
    我检查了 Topmark,它是假的。
    我在开发套件上的 TCXO thar 换了,还可以:)
    谢谢!