尊敬的 TI 专家:
对于 ARIB T108条件、我对 CC1200的规格有疑问。
请查看随附的幻灯片、并告诉我们您是否可以就这些问题提供任何信息或意见?
问题1:
他们只想通过按下一个遥控器的按钮来同时控制每个接收器。
例如、如果它们按下遥控器的按钮、则期望接收器侧的所有按钮同时打开。
在这种情况下、它们希望所有接收器同时打开(不会有任何延迟)。
他们希望在+/-50us 内实现每个接收器的各种活动。
换言之、他们希望知道每个接收器可以接收来自远程控制器的信号的时序精度。
是否可以提供有关此类规范的任何信息? 如果很难提供规范、如果您能对这种可能性发表任何意见、我们将不胜感激。
由于他们的机密信息、他们无法告诉我们实际的应用是什么。 因此、我们将向您询问一个示例、它们是否可以通过一个远程控制器以最小的延迟控制所有接收器。
问题2:
他们希望知道接收灵敏度的规格。
请参阅随附文件的第2页、了解有关该条件的信息。
它们希望使用920MHz 并在条件2下实现100kbps。
因此、在4GFSK 或4FSK 的情况下、是否可以提供接收灵敏度的特性?
(它们不希望使用多个通道来实现100kbps。 因此、他们希望了解具有100kbps 和100kHz 通道带宽的4GFSK 的灵敏度)
在 CC1200数据表的第11页中、当条件为"50kbps 2-GFSK、DEV_25kHz、CHF=104kHz (1)"时、接收灵敏度为-109dBm。
但没有 关于100kbps、4-GFSK、CHF = 100kHz 条件的信息。
有一份关于在 ARIB STD T108下使用 CC1200的赞赏说明、swra445.pdf、但没有关于100kbps、4-GFSK、CHF=100kHz 条件的信息。
是否可以提供此特性或在此条件下测量实际接收灵敏度?
非常感谢你的帮助。
此致、
Nobu Arai