This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:TX 功率降低

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/567386/cc1200-tx-power-reduce

器件型号:CC1200

我正在降低 Tx 功率并测量 RSSI 水平。 我使用868MHz、CC1200为50kbps。 通过更改 PA_CFG1的值、我可以更改 Tx 功率。 我是否有办法将 TX 功率更改为-28、-32、-36。 因为我只能设置-24或-40

此致

Shari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只能设置 SmartRF Studio 中显示的功率级别。 功率放大器的设计并不是为了在输出功率非常低的情况下具有更多的步长、而是为了正常使用、您通常需要它。

    听起来好像您基本上是在测试 RSSI 读数、尝试增加 Rx 或 Tx 之间的距离、或者在 SMA 连接器和天线之间使用一个或多个衰减器。